This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT126:如何确定最大工作频率

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT126, SN74AHCT74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/654626/sn74ahct126-how-to-determine-maximum-operating-frequency

主题中讨论的其他部件:SN74AHCT126SN74AHCT74

你(们)好

我在SN74AHCT126的数据表中搜索了工作频率,它是否能在50MHz下工作? (由于电压水平,我们放置了此部件 ,而不是ABT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,
    我将它分成一个新的主题,因为你要问一个关于不同设备的特定问题。

    有关确定工作频率的答案,请参阅我们的常见问题解答,网址为 :e2e.ti.com/.../3540.05 计时

    对于此特定设备,我在TI.com上搜索,以获取同一系列中使用"SN74AHCT"作为搜索词的设备列表: www.ti.com/.../universalsearch.tsp

    在"产品"结果中,我找到了第一个时钟型设备(D型触发器):SN74AHCT74

    然后在数据表中找到最大保证时钟频率:100 MHz (典型160 MHz)
    *此特定数据表中有一个错误-- fmax的单位在应为MHz时被错误地列为ns。