This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:OE引脚和输出脉冲问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/653684/txb0304-oe-pin-and-output-pulse-issue

部件号:TXB0304

您好,支持者

我的客户正在采用TXB0304。 VCCA为1.8V输出,VCCB为3.3V输入。 OE已连接到VCCA。 以下CH3为VCCB,CH1为VCCA,CH2为输出。 VCCA首先启动,然后VCCB启动。 当VCCB通电时,会出现一个脉冲。 如果将OE连接到VCCB,则不存在此类脉冲。 请回答以下两个问题。 非常感谢!

1.对于此场景,VCCB的阈值是多少,将会产生输出脉冲?

数据表显示OE需要连接到VCCA。 是否可以将OE连接到VCCB以消除此脉冲?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    很遗憾听到这种情况。 我想知道发生这种情况时IO针脚处的信号电平是多少。
    另外,OE引脚具有过压容限,这意味着它可以承受3.3V电压,而Vcca为1.8V,因此您可以将OE引脚连接到Vccb而不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas您好

    感谢您的回复! 当发生此脉冲时,输入B IO连接到GND,因此信号电平为0。 这种情况似乎是由VCCB通电带来的。 请帮助分析为什么会出现这种情况。

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    是否可以同时增加两个耗材并查看响应?
    其他4个输入是什么?
    这可能是设备内部发生的事情,我只能在通知团队时考虑缓解这种情况。 我以前从未从任何其他客户那里遇到过这种故障情况(根据不久前启动的跟踪系统)。