This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:电平转换问题

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, LM5109A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/654557/txb0102-level-translation-problems

部件号:TXB0102
主题 :LM5109A中讨论的其它部件

大家好,

有人能帮我解决使用TXB0102驱动CSD1.6321万 N通道FET时遇到的问题吗?

我需要5V来驱动CSD1.6321万 FET的栅极,因此我使用TXB0102来从3.3V (UC)到5V电平转换器。

我遇到的问题是在TXB0102的高压侧看不到5V电压,我知道吗?

如果我使用电压表检查电压,则工作正常。 我想知道为什么会发生这种情况。

有人能帮我吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satya,
    TXB具有非常弱的驱动电流,不能用作功率FET (如CSD1.6321万)的栅极驱动器。 通常,栅极驱动器需要以安培而不是mA为单位的驱动强度。 我建议使用适用于此应用程序的工具,例如LM5109A。

    TI提供了许多设计用于驱动MOSFET栅极的器件 。www.ti.com/.../overview.html

    如果您对如何使用其中一个部件有疑问,请从新部件号开始发布新的帖子,以便自动将其发送给正确的团队,以便他们可以为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Emrys,

    我将开始一个新的帖子