This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:关于文本和文本的条件

Guru**** 2774495 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, SN74LS123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/653956/sn74lvc1g123-about-conditions-of-rext-and-cext

部件号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其它部件: SN74LS123

您好,

 

关于SN74LVC1G123上的Rext和Cext,我的客户询问了一些问题。

(问题)

(1)请告诉我输出脉冲宽度的计算(tw)?

根据SN74LS123,计算如下。

TW = 0.33 * rext * Cext

对于SN74LVC1G123,它是否与上述公式相同?

(2)如果rext和cext符合以下条件,您能否告诉我该行为将会怎样?

打开・rext。

・C文本短路。

我猜输出脉冲在上述条件下不会输出。 是否对设备有任何影响?


 

此致,

Tao2199