This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 水平转换

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, LSF0108, SN74ABT126, SN74LVC2T45, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/653615/level-translation

本线程中讨论的其他部件:SN74LVC8T245LSF0108SN74ABT126SN74LVC2T45SN74LVC1T45

是否正在寻找 从5V转换为3.3V ,而另一种转换为符合TTL-5V的转换器?

如果是,它可以在50MHz时钟下工作吗?

LVCC4245A是否是正确的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,
    我们有许多器件可以从5V向下转换到3.3V,或者从3.3V向上转换到5V。 您能否向我详细介绍该应用,以便我推荐一个零件?

    有多少个信道?

    每个信道是单向(信号始终沿相同方向),方向控制(信号通过方向信号改变方向)还是自动双向(信号随机改变方向,无方向信号)?

    设备两侧有哪种类型的驱动器(漏极开路或推拉式)? 驱动器可以提供多少电流?

    每个端口上的电容负载是多少(近似值为Fine - 5pF,15pF,50pF等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    需要检查,但应为8位,方向控制或自动双向。
    需要50米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方向控制的信号质量要好得多,所以我建议尽可能这样做。

    如果方向控制,SN74LVC8T245将非常有效。

    如果是自动定向的,则基本上只剩下LSF0108。 此器件需要强大的驱动器(每侧~10mA的汇电流)和低电容(5V侧~15pF)才能在50MHz下工作。 如果您打算使用LSF,我建议您观看我们的视频系列: training.ti.com/LogicMinute
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC8T245RHL,SN74ABT126PWR在50MHz下是否工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种器件的工作频率均为50MHz,但SN74LVC8T245是一个明确的选择(我已在上面提到过),因为SN74ABT126需要高达30mA的ICC,由于其双CMOS架构,其电流比LVC器件高~2000倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    我如何知道它的典型速度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,
    我们通常使用同一系列中的设备进行比较。 在这种情况下,SN74LVC1T45和SN74LVC2T45采用相同的技术。 我预计SN74LVC8T45会因信道数量而略微减少,但不会减少太多。 该设备应能轻松以360 Mbps (180 MHz)的速度工作。