This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC373:CD74HC373E

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC373, SN74HC373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/653691/sn74hc373-cd74hc373e

部件号:SN74HC373
主题中讨论的其他部件:CD74HC373

是CD74HC373E作为SN74HC373N的替代。   请告知这两个部分的具体差异

谢谢,顺祝商祺!

Diane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diane,您好!
    这两个部件功能相同(即引脚对引脚兼容),但整个数据表中的规格差异较小。

    我面临的两个最大差异是:
    1. CD74HC373由Harris Semiconductor设计并由TI收购。 我们仍在用他们的设计制造它。 SN74HC373由TI设计。
    2. CD74HC373仅提供2种封装- PDIP和SOIC,而SN74HC373提供5种封装:PDIP,SOIC,SOP,SSOP,TSSOP

    您的应用的主要规格/要求是什么?

    这两个数据表几乎完全相同,一页一页,因此很容易发现任何差异(例如,SN74HC373在第5页上包含一个CL=150pF的切换特性表,CD74HC373没有该表)。 您在下载/查看数据表时是否遇到任何问题? 是否有我可以澄清的特定规格?