This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC16.4245万:74ALVC16.4245万DGGRG4与SN74ALVC16.4245万DGGR

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/653450/sn74alvc164245-74alvc164245dggrg4-vs-sn74alvc164245dggr

部件号:SN74ALVC16.4245万

大家好,支持!

请告知 74ALVC16.4245万DGGRG4与SN74ALVC16.4245万DGGR之间的差异。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ikon,
    这是我们最常见的问题之一。 请在此处查看答案: e2e.ti.com/.../3545.07 部件号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    AM检查前缀SN。

    请在74ALVC16.4245万DGGR中使用和不使用"SN:(序列号:)"提供建议。

    数据表显示SN74ALVC16.4245万DGGR和74ALVC16.4245万DGGR。

    请告知差异。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这两个可订购部件号链接到同一物理设备;添加的2个字符可能会使部件号过长,因此必须缩短。 这些设备在同一数据表中列出,这意味着它们具有相同的规格,并且采用相同的封装。