This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:CD4504B-EP

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/653371/cd4504b-cd4504b-ep

部件号:CD4504B

我尝试 使用CD4504B 从3.3V到15V的部分到电平转换。

 至 CD4504B的Vcc和输入信号 来自'2.8069万M DSP (分别为5V和3.3V)。

  CD4504B的Vdd 将是来自SMPS的15V。  

1. 是否有更适合F2.8069万M的3.3V至15V电平转换器?

2.  CD4504B作为 其非常老的IC系列,我应该知道它是否存在问题或限制。

3.使用这些电压转换时,输出电流的近似值是多少。

谢谢!

Rishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rishi:
    此器件的推荐工作电压范围为5V至18V (数据表第3页)。

    您可以使用另一个设备从3.3V转换为5V,然后从5V转换为18V。