This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:租赁要求

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/653245/lsf0204-biasing-requirement

部件号:LSF0204

TI先生,

我只是想清楚地了解,如果遵循SCEA060“TXS,TXB和LSF自动双向转换器的偏置要求”,我可以在27V -> 19V降压转换中使用不带上拉电阻的LSF0204。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,LSF0204可用于从2.7V向下转换到1.9V。 我强烈建议观看此视频系列,以获得有关LSF设备系列及其工作原理的完整说明: training.ti.com/LogicMinute