This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16.2244万:替换为更坚固的ESD防护

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/653256/sn74lvth162244-replacement-with-better-robust-against-esd

部件号:SN74LVTH16.2244万

您好,专家,

是否有任何新器件是SN74LVTH16.2244万的P2P,但它提供了更好的ESD性能或增强了可靠性?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhou:
    没有逻辑设备设计为系统的唯一ESD保护。 这些器件的ESD等级专门用于在制造环境中保护IC -一旦进入系统,应添加外部ESD保护。