This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:关于开机顺序

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663012/sn74lvc2t45-about-power-up-sequence

部件号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其它部件: SN74AXC1T45

您好,

请告诉我SN74LVC2T45在以下情况下的开机顺序。 VCCA是否需要在VCCB之前通电?或者相反?

VCCA=3.3V

VCCB = 1.8V

方向= 0伏

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshiyuki San,

    IO端口的状态是什么?
    假设IO端口接地(或低下拉),则建议Vcca在Vccb或Vcca斜升后随Vccb斜升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San,您好!

    感谢您的回复。 是,IO端口已接地。 如果DIR带有下拉菜单,我们是否需要在Vcca之后增加Vccb? 请告诉我顺序的原因。

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshiyuki San,

    功率定序只是TI的建议,不是严格的操作准则。 如果以任何其他方式或顺序实施,则不会对设备造成损坏或存在可靠性问题。
    整个系统的运行和可靠性必须是优先事项。 我建议将IO端口接地,因为浮动节点可能会产生未知电压水平,在电源仍在增加时可能会出现峰值,并可能导致意外的系统行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao San,您好!

    感谢您的回答。 我们客户的系统不能承受任何峰值,而电源仍在增加。 如果 Vcca在Vccb之后出现斜坡,我们能否防止出现峰值?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寿烧

    是的,我理解客户系统没有峰值的问题(这是始终需要的)。
    Vccb之后,在IOS接地的情况下,Vcca斜升不会出现峰值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao San,您好!

    如果DIR是上拉式,我们是否可以通过在Vccb之后增加Vcca来防止峰值?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍期待您对开机顺序的回应。 请告诉我是否有避免峰值的方法  

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshiyuki San,

    正如我前面提到的,IO端口接地时不会出现故障,首先是Vcca或Vccb加速。
    如果您有任何疑虑,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户进行了有关开机顺序的实验。 不幸的是,在Vccb之后使用DIR=HIGH加速Vcca时出现峰值。 我需要解释尖峰的机制。 您会告诉我更多信息吗?  

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshiyuki San,

    我无法解释峰值的机制,因为这些是内部模拟设计文件,无法访问应用程序。

    我想知道发生这种情况时设备引脚(Vcca,Vccb,IO引脚,控制引脚)的每个现有状况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao San,您好!

    我已经向您发送了一封包含客户结果的私人邮件。 请查看。

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao San,您好!

    对于DIR=H,当IO端口接地时,VCCA会先上升,是否会出现故障?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshiyuki San,

    我无法解释内部设计或出现峰值的原因, 但是,我可以向您保证,如果先对Vcca进行升压或Vccb进行升压,或者两者一起进行升压,则在进行功率定序时,设备的可靠性将保持不变。

    我建议客户进行电源排序,以便在上升或下降过程中不会出现任何故障;这将缓解任何不需要的系统级别操作。

    此时,我还会建议客户考虑使用我们最近发布的SN74AXC1T45设备,该设备可保证在任何电源顺序组合中操作。
    下面还有一个应用说明链接,供参考,其中特别介绍了此设备的通电/断电顺序
    www.ti.com/.../scea058.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。不幸的是 ,高峰问题导致了客户的批量生产测试流程。因此,他们需要通过更改当前软件来解决问题。  从我以私人消息的形式发送给您的评估结果来看,对于DIR=H,IO端口接地时,VCCA会先增加,是否不会出现故障?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshiyuki San,

    根据到目前为止所做的实验,我相信当Vcca在Vccb之后斜升时,以及当DIR高且IO端口在GND时,会出现故障。
    我的结论是,Vccb之前的Vcca斜率不会导致系统出现故障,而所有其它引脚保持与以前相同的状态。(IO端口GND和DIR HIGH)