请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:CC3200MOD, TCA4311A, LSF0102, TCA9517您好,
我正在寻找一款电平转换器,以便在我的电池应用中使用。 我有一个燃油表连接到一个锂聚合物电池,一侧的电压范围为3V至4.2V,需要通过I2C与另一侧的固定3.3V供电MCU通信。
当我搜索零件时,他们的数据表总是指定VCCA必须小于或等于VCCB,这不适用于我的应用。
是否有人知道任何能为我效劳的级别转换器?
感谢您的任何帮助!