This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC74:需要IBIS模型和最小输出转换时间。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4049, CD74HC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/666723/cd74hc74-need-ibis-model-and-minimum-output-transition-times

部件号:CD74HC74
主题中讨论的其他部件:CD74HC4049

您好,  

我需要CD74HC74M的IBIS模型。 我在网站上找不到一个。 我需要一个模型来准确地模拟输出转换时间tTLH和TTHL,尤其是最小时间。 我尝试为同一系列中的另一个部件使用型号CD74HC4049,因为其数据表显示相同的输出转换时间。 但使用此模型的模拟似乎不能准确地重新显示数据表规格。 例如,CD74HC4049 (和CD74HC74)的数据表规格tTLH和TTHL为15ns max @25C,19ns max @-40 to 84C,22ns max @-55 to 125C (50pF负载)。 但是当我模拟Hyperlynx中的慢弱情况,使用CD74HC4049型号驱动50pF电容器时,我只得到Trise = 5.844ns和Tfall = 3.920ns,这比数据表规格要少得多。 这适用于数据表中指定的10至90 %。  

您能否提供一个IBIS模型,以准确地模拟CD74HC74M的最小tTLH和TTHL输出时间? 只要它与CD74HC74M具有相同的特性,就很重要。  

另外,请提供 CD74HC74M在给定负载下的tTLH和TTHL最小时间,以便我通过模拟确认您提供的模型的准确性。 数据表仅指定 tTLH和TTHL的最大时间。

谢谢!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    使用类似的设备是我的第一个建议,仍然是最佳选择。

    我可以让我们的建模团队查看HC4049模型,看看它是否存在问题, 但是,我们不太可能获得CD74HC74的新型号,因为该设备是从Harris Semiconductor收购的,生成模拟/IBIS模型所需的所有文件可能都不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys,感谢您的回复!

    在建模团队作出响应之前,是否有任何其他设备具有类似的输出规格,例如CD74HC74,我可以尝试一下您的型号?

    另外,请提供 CD74HC74M在给定负载下的tTLH和TTHL最小时间,以便我通过模拟确认您提供的模型的准确性。 数据表仅指定 tTLH和TTHL的最大时间。

    再次感谢!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Scott,
    我们没有为设备提供最短的传播延迟。 我必须在实验室中查看它,以获得典型的价值。 我应该在下周初拿到样品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Scott,

    我可以为您提取一些数据--下面是CD74HC74的一些典型波形。

    所有测试都是在25C条件下在50pF负载下进行的

    图1 - 6V输出

    图2 - 6V输出,缩放上升沿

    图3 - 5V输出

    图5 - 5V输出,缩放上升沿

    图6 - 3.3V输出

    图7-3.3V输出,缩放上升沿

    图8 - 2V输出

    图9 - 2V输出,缩放上升沿

    图10 - 5V运行,上升边缘延迟(时钟到输出),12.08ns

    图11 - 5V运行,下降边缘延迟(时钟到输出),10.56ns