This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 脉宽检测电路

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/666591/pulse-width-detection-circuit

主题中讨论的其他部件:MSP430FR2000

大家好,

对检测脉冲宽度的电路有何建议?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PengYu,

    请提供一些其他详细信息,如信号电压水平,频率范围(脉冲宽度测量的频率如何?),脉冲宽度范围以及任何其他详细信息。  系统的方框图也很有帮助。

    此致,

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonard,

    您是否可以分享任何参考电路? 需要简单的模拟实现(例如,通过某些逻辑门)。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pengyu:

     我仍然不清楚你想要完成什么。  您是否正在检查最小脉冲宽度,并且任何低于最小脉冲宽度的项目都被拒绝?   如果是这样,比较器的一个输入上的脉冲触发了'555计时器,另一个输入上的脉冲本身就是一个相当简单的实现。  同样,最小和最大脉冲宽度是多少?

    还是要测量脉冲宽度?  

    或者只是检测是否存在过渡边缘?  脉搏的来源是什么?

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它是为了检测脉冲宽度超过4毫秒,然后电路将断言中断。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pengyu:

    脉冲的电压是多少? 还是我们可以使用MCU? 一种简单的方法是使用GPIO中断检测脉冲的起始边缘,然后启动4毫秒阈值的计时器。 MSP430FR2000可以是一个选项。

    此致
    KC