This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A-Q1:静态电流数据

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/666182/sn74lv123a-q1-quiescent-current-data

部件号:SN74LV123A-Q1

你好,团队。

您是否有SN74LV123A-Q1的3.3V静态电流数据?

数据表中只有5.5V的最大值。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kobayashi-san,
    SN74LV123A-Q1可在过程/温度/电压之间消耗高达20uA的电流。

    我可以在实验室中测试设备在典型条件下的功耗(TI不保证这一点,仅供参考)。 如果您希望我这样做,请详细说明设备在您的应用中的运行情况(输入状态,电源电压等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Emrys。
    我想知道IQ的参考值,具体情况如下。

    电源电压:3.3V
    所有输入引脚均为GND。
    所有输出引脚都是浮动的。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kobayashi-san:

    我已根据请求的条件测试了设备(请注意,在本测试中,Rext/Cext必须保持浮动或与Vcc绑定)。

    我发现设备在25C时使用大约250pA,如电源屏幕截图所示:


    启动时的峰值是打开电源时的峰值。  对于连接到电容器的设备,此峰值会更大,因为电容器必须从电源充电。