This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G17:用于24MHz时钟缓冲器

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/667595/sn74auc1g17-use-on-24mhz-clock-buffer

部件号:SN74AUC1G17

大家好,

SN74AUC1G17是否可以在 24MHz时钟缓冲器上使用?

由于时钟跟踪太长,我们要缓冲24MHz摄像机时钟:

CPU 24MHz时钟-- 1.5 m 同轴电缆(50欧姆)-- SN74AUC1G17 -- 450 mm FPC --摄像机板(2英寸PCB跟踪至摄像机模块)

请帮助确认SN74AUC1G17是否适合此应用程序。 或者,请帮助推荐其他合适的零件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:
    我想你需要和一个射频工程师交谈--逻辑设备的方波不可能在这样的传输线路上很好地传播。 没有什么能阻止您尝试,但我现在可以告诉您,在1.5 m ,您很有可能看到非常重要的问题。 对于起动器,50欧姆传输线的电容相当高(RG58为100pF/m,因此此设置为150pF)。 此外,由于线路长度会增加振铃和群组延迟,因此您将看到传输线路效果。 如果线路正确端接(50欧姆),则直流电流将太大,逻辑门无法处理,如果不是(例如,在高阻抗下端接),反射将非常糟糕。

    我建议在传输前将信号转换为模拟波形(24 MHz正弦波,交流耦合),然后在另一端将其转换回-这将确保时钟的清晰传输。 但是,这远远超出了我可以提供的支持范围。 任何射频工程师都应该能够帮助您解决问题。