This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B:穿透振荡器部分的设计指南(图 数据表13)

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/667544/cd4060b-design-guidelines-for-pierce-oscillator-section-fig-13-of-datasheet

部件号:CD4060B

您好,

图 13 (“典型晶体电路”)给出了与Cload相关的C1和C2尺寸的设计方程,但忽略RC和Rs。

我能否获得这些电阻器的相应设计指南? (在几种应用中,我想将CD4060 IC设置为4至9MHz晶体,由5,9或12VDC电源供电)。

感谢您的帮助!

ARB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ARB,
    首先,仅供参考,此器件非常旧,由Harris Semiconductor设计和生产,然后被TI收购,因此您在数据表上的信息与我们在其中的信息相同。

    这幅图像是作为IC的常见应用示例提供的,但是我们没有提供广泛的设计细节,因为振荡器是复杂的--有些人利用振荡器电路完成整个职业生涯。

    我建议您在PCB上对所需的电路进行原型设计--我知道有几个地方,您只需几美元就可以获得一个电路(尽管作为TI员工,我不推荐任何一个)。 我首先从Rs位置的小电容器开始,因为您希望以相对较高的频率(>4MHz)工作,并在RC中测试不同的电阻值。 我建议在500k和5Meg之间的RC值--我认为反馈电阻值与晶体电容器相比一般不重要,电容器应在晶体数据表中指定。

    希望这对某些人有帮助,祝您的项目好运!