This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC24T245:SN74AVC24T245

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/666444/sn74avc24t245-sn74avc24t245

部件号:SN74AVC24T245

您好,

您能否确认SN74AVC24T245ZRGR的最大数据速率和速度。

谢谢!

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jani,
    我已要求我们的翻译专家作出回应。 他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jani,

    我正在使用同一系列(AVC)中的类似设备,如果电源电压大于1.8V,则支持的数据速率最高可达380Mbps。