This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC827A:支持识别SN74LVC827ADGVR的日期代码

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/666820/sn74lvc827a-support-to-identify-date-code-for-sn74lvc827adgvr

部件号:SN74LVC827A

你好

部件号 SN74LVC827ADGVR的顶部标记如下所示。 我们想知道日期代码。 请帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saravanan,

    此应用报告包含有关TI如何标记部件的一些详细信息: www.ti.com/.../snoa039c.pdf

    此设备似乎使用2位数的日期代码:03--0表示年份,3表示周代码(第18周至第23周)

    不幸的是,使用一个数字年份代码,很难确定实际制造年份--可能是2010年或2000年。

    我可以在星期一上班的时候仔细检查一下--不能从我的个人计算机访问所有的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我说的是正确的-此设备使用2位数字的日期代码,第一位数字是年份,第二位数字是编码的周/月。