请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AHC1G09 主题中讨论的其他部件:SN74LS09,
在现有的应用中,我正在尝试更换SN74LS09,它目前与5V逻辑接口,而部件将与新的3.3V逻辑接口。 理想情况下,我想通过插入式更换进行更换,但如果不可能,则使用尽可能少的部件进行其他操作。
我要考虑的一个选择是使用由3.3V电源供电的漏极开路SN74AHC1G09,但我对最大输出电压的额定值有疑问。 我想知道输出是否是夹到Vcc的二极管。 这似乎表明是这样,但我想确定。 此外,我觉得有一个漏极开路输出夹紧到Vcc上是很奇怪的,但这也许是正常的。
如果我在SN74AHC1G09的输出上有一个1.5 kΩ Ω 至15V的电阻上拉;
1) 高输出时,输出电压将是多少。
- 15伏? 或者,
- 4V,因为它是夹紧在3.3V电源上的二极管?
一 电流限制在大约7.3 mA,小于20 mA的绝对最大值。
2) SN74LS09的输出是否也夹紧到Vcc?
在数据表中:
绝对评级
(2)如果观察到输入和输出电流额定值,则可能会超过输入和输出电压额定值。
感谢您提供的任何帮助。