This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:漏极开路输出特性

Guru**** 1178850 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS09, SN74AHC1G09
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665802/sn74ahc1g09-open-drain-output-characteristic

部件号:SN74AHC1G09
主题中讨论的其他部件:SN74LS09

在现有的应用中,我正在尝试更换SN74LS09,它目前与5V逻辑接口,而部件将与新的3.3V逻辑接口。  理想情况下,我想通过插入式更换进行更换,但如果不可能,则使用尽可能少的部件进行其他操作。

我要考虑的一个选择是使用由3.3V电源供电的漏极开路SN74AHC1G09,但我对最大输出电压的额定值有疑问。  我想知道输出是否是夹到Vcc的二极管。  这似乎表明是这样,但我想确定。  此外,我觉得有一个漏极开路输出夹紧到Vcc上是很奇怪的,但这也许是正常的。

如果我在SN74AHC1G09的输出上有一个1.5 kΩ Ω 至15V的电阻上拉;

1)     高输出时,输出电压将是多少。

  1. 15伏?  或者,
  2. 4V,因为它是夹紧在3.3V电源上的二极管?

                                                              一      电流限制在大约7.3 mA,小于20 mA的绝对最大值。

2)     SN74LS09的输出是否也夹紧到Vcc?

 

在数据表中:

绝对评级

(2)如果观察到输入和输出电流额定值,则可能会超过输入和输出电压额定值。

 

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:
    可以超过最大输出电压(Vcc + 0.7V),但是电源电压范围额定值不能(最大7V),因此输出电压的绝对最大值为Vcc + 0.7V @ Vcc = 7V --> Vo (最大)= 7.7V。

    如果你想达到15V,我建议你看看CD4k系列的零件,因为它们是唯一的3V至18V的逻辑器件,或者只是使用额定电压为20V的外部FET,带有正常的推拉输出CMOS和门。

    我必须仔细检查输出钳位二极管,因为对我来说,一个器件会打开漏极,但输出上仍有钳位二极管,我手头没有任何可验证的东西。 但是,数据表似乎确实表明情况确实如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:
    我已验证SN74AHC1G09的输出端没有正极钳位二极管。

    我会将此添加到勘误表列表中,以便我们更新数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  这回答了我的问题。