This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:输出上是否需要用于施密特触发器的上拉电阻器?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/666786/sn74lvc1g17-do-i-need-a-pull-up-resistor-for-schmitt-trigger-on-the-output

部件号:SN74LVC1G17

您好,

客户:

只需确保此部件不需要输出上的高拉力,因为这不是漏极开路设备。

谢谢!

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Louie:
    否,施密特触发器缓冲区不需要上拉。