This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:电源定序要求?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC2T45, SN74LVC1T45-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/666180/sn74lvc1t45-power-sequencing-requirement

部件号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他部件: SN74LVC2T45,

大家好,

 SN74LVC1T45是否有通电顺序?

我找到了有关SN74LVC1T45-EP以及 SN74LVC2T45开机注意事项的指导。

请在此处澄清差异。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    通电建议仅供参考,不是要求。 我还建议遵循LVC1T45的SN74LVC2T45电源顺序。
    建议IOS处于已知状态(接地通过弱下拉)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 是否可以在数据表中更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将在设备数据表中记录有关更新此内容的信息。
    谢谢你