This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH16T245:SN74AVCH16T245

Guru**** 2693355 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH16T245, SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/666337/sn74avch16t245-sn74avch16t245

部件号:SN74AVCH16T245
主题中讨论的其它部件: SN74LVCH16T245

请确认 SN74AVCH16T245部件支持数据速率@250 Mbps @ 2.5 至2.5 V操作。

请提供您的建议我们计划使用 SN74AVCH16T245用于RGMII应用程序(如果有适合RGMII的其他缓冲器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasath:

    我可以确认SN74AVCH16T245支持250 Mbps数据速率。
    SN74LVCH16T245也可以在2.5V下工作,但我看不到数据表上支持的数据速率。 我预计这种速度最高可达320Mbps。