This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输入顺序

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665826/txb0108-input-sequence

部件号:TXB0108

您好E2E:

我对客户主板上的TXB0108有问题。
 : 当Vcca为1.8V,VccB为3.3V时,OE在初始状态下为Low。
 : 24 MHz时钟输入到1.8V侧。
 : OE为高。
 : 3.3V侧不是正常输出。

我认为在OE设置为High (高)之前不应输入此设备。
正确吗?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agguy,

    请发送原理图和波形。
    我想了解更多关于'3.3V Side is not output normal'语句的信息。

    在示波器上测量时,寄生负载盖和探头盖是什么?

    TXB对负载上限很敏感,对输出轨迹长度有布局限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,

    我想改变这个问题。
    当24 MHz时钟从OE-High-EDGE输入到1.8 V侧的时间在1 usec以内时,此设备是否能够正常工作?

    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY,

    参考数据表第8页上的开关特性,1.8V操作的最长启用时间为1us (从OE到A/B的断言时间),因此,我要说的是,当输入从OE边缘小于1US时,正常操作不能保证。