This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F175:SN74F175产品寿命

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665938/sn74f175-sn74f175-product-longevity

部件号:SN74F175

您好,

您能不能告诉我更多关于生产状态和产品寿命(您将生产这些产品多长时间),可折叠的触发器的信息:

SN74F175D

CD74HCT175M

谢谢!

此致。

贾克金先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JACQUIN先生,您好!

    有关此问题的答案,请参阅我们的常见问题解答:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maier先生,

    如果我在您的DPPM/FIT /MTBF估算器中输入您的触发器CD74HCT175M的参考值,则会显示此触发器具有3.08x 10^9 MTBF。

    这意味着97.6 拥有多年的耐用性,这并不是过分的?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JACQUIN先生,您好!

    我经常听到大客户说,在多年的服务中,他们运送了数百万件商品,没有出现任何问题。

    在每年发货的数十亿台设备中,我们只看到少数因故障而返回的设备,而大多数因电气过度应力而导致的故障(即操作超出数据表规格)

    所以,不,这对我来说并不过分。  如果有的话,这是保守的。