This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:驱动光耦合器

Guru**** 2819215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74HC244, SN74AHC244, TXB0108, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/662377/txs0108e-drive-optocoupler

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其他部件:SN74LVC8T245SN74HC244SN74AHC244TXB0108LSF0108

大家好,

我尝试直接从设备输出B驱动光耦合器

光耦合器连接至TXS0108EPWR 输出的5V和270欧姆电阻器。

当我尝试驱动'0'到TXS0108EPWR输出时,输出低电平为~2.5V,而不是预期的~0.5V。

预计进入TXS0108EPWR输出的电流为-12mA。

 

请提供建议。

提前感谢!

Shai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,您好!

    TXS0108 (或TXS系列)不是带当前驱动器的活动缓冲设备。 它具有一触式边缘加速器,可在上升/下降边缘提供交流驱动,但是,由于您的应用当前需要(12mA),它无法提供恒定的直流驱动。
    如果需要真正的缓冲器,我建议使用SN74LVC8T245,它在5V时可吸入高达32mA的电流。
    SN74AHC244或SN74HC244是单向缓冲器,用于5V操作,但提供~8mA的低电流驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    感谢您提供信息,但这对我没有帮助,因为我已经有了主板,因此产品与引脚不兼容。
    但是,我发现TXS0108的引脚与TXS0108兼容,但我没有获得有关TXB0108当前驱动器功能的任何信息。

    请提供建议。
    提前感谢。
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    TXB0108只能提供大约20uA的驱动器,这对于您的应用程序是不够的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,

    您能否确认LSF0108 (www.ti.com/.../lsf0108.pdf) 是否可以从光耦合器接收10mA?

    谢谢
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,您好!

    LSF也是具有内部FET的无源转换设备,就像TXS一样。
    LSF能够通过高达64mA的电流,但是,吸入电流能力对于驱动它的主机设备来说更是一个问题。 如果主机能够吸入10mA的电流,并且仍然能够将输出音量保持在规格阈值以下,则您可以通过LSF吸入10mA。