This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0.2612万:TXS0.2612万RTWR

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665908/txs02612-txs02612rtwr

部件号:TXS0.2612万

您好,

我想知道是否可以在SD和正常I/O之间使用mux 换言之,我想使用4数据线和cmd作为正常的I/O 也许clk线不能用作正常的I/O 不是吗?

此致,

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易吉

    CLK线是单向推拉信号,不是SDIO接口的IO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS0.2612万适用于SDIO接口,包括用于CMD和数据线路的Mux。