This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV594A:输出的电源接通状态(存储寄存器)?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV594A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665546/sn74lv594a-power-on-state-of-outputs-storage-register

部件号:SN74LV594A

我正在使用SN74LV594A (具有单独移位和存储寄存器的8位移位寄存器),其设计将驱动包括FPGA在内的许多其他逻辑器件。 当然,其中一些设备通常不喜欢浮动输入。  必须从通电状态下连续地将其驱动为高或低。  594A具有一个存储寄存器,似乎可连续驱动器件的8个输出, 也就是说,没有输出启用,也没有输出达到高Z的风险,因此其他设备的输入也会浮动...所以我认为我的状态良好,不应该提供明确的上/下拉。

但是,我对输出的默认/通电状态以及是否存在输出未驱动的时间段很好奇。 数据表中没有关于此问题的信息。

是否有人能为我澄清这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,
    包含闩锁的设备(例如SN74LV594A)没有默认状态。 由于锁存器的启动本身不可预测,因此设备必须先将数据计时到其中,然后才能保证输出状态。

    通常,长时间处于工作状态的设备将在所有输出都处于低状态时启动,但是一直在运行的设备可能有剩余电量,因此无法知道每个锁扣将在什么状态启动。 最好将这些设备视为在系统启动时输出未知状态,然后在数据计时后生效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    值(高或低)对我来说并不重要,只要它不是浮动的,这似乎是事实。 感谢你的帮助。