请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LV594A 我正在使用SN74LV594A (具有单独移位和存储寄存器的8位移位寄存器),其设计将驱动包括FPGA在内的许多其他逻辑器件。 当然,其中一些设备通常不喜欢浮动输入。 必须从通电状态下连续地将其驱动为高或低。 594A具有一个存储寄存器,似乎可连续驱动器件的8个输出, 也就是说,没有输出启用,也没有输出达到高Z的风险,因此其他设备的输入也会浮动...所以我认为我的状态良好,不应该提供明确的上/下拉。
但是,我对输出的默认/通电状态以及是否存在输出未驱动的时间段很好奇。 数据表中没有关于此问题的信息。
是否有人能为我澄清这一点?