This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:OE引脚向上拉VCCA

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/664637/txb0104-q1-oe-pin-is-pulled-up-vcca

部件号:TXB0104-Q1

大家好,

我们将把OE引脚拉至VCCA,因为我们的系统中的I/O始终处于活动状态。

我有一些关于上述用途的问题。

第一

请告诉我推荐使用与VCCA相关的上拉阻抗器。

2号

在我们的使用中,OE可能为High (高),I/O在VCCB上升之前处于活动状态。

在这种情况下,设备是否会出现问题?

我认为Bx是高阻抗,但AX的状态是什么?

我假设AX未处于活动状态,从外部上拉或下拉。

最好的餐厅

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!
    如果TXB的I/O始终打开(即您不使用OE引脚),则不需要上拉电阻。 只需将OE引脚直接连接到VccA。

    如数据表第11节"电源建议"中所述,"VCCA≥VCCB不会损坏设备,因此可以先增加任何电源"

    VccB的状态是什么? 如果为0V,则所有I/O引脚都将处于高阻抗状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San,您好!

    感谢您的支持。

    我了解OE引脚可以直接连接到VCCA。

    您说过“VCCA≥VCCB不会损坏设备,因此可以先增加电源”。
    但是,VCCA≤VCCB也写在数据表中。
    即使将OE直接连接到VCCA,开机时是否没有损坏?
    我假设VCCB从0 V到3.3 V的所有情况,VCCA为3.3V。
    例如,如果VCCA和OE为3.3 V,而VCCB为1.8 V,则可能会违反VCCA <VCCB,因为所有驱动程序都处于活动状态。
    我担心如果OE直接连接到VCCA,可能会出现此类问题。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-san,您好!

    您离开了这句话的重要条件:

    在操作过程中,请确保VCCA≤VCCB始终处于工作状态。

    在加电顺序过程中,VCCA≥VCCB不会损坏设备,因此可以先增加任何电源。

    VCCA > VCCB不会损坏设备,但是如果是这样,设备可能无法按预期运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San,您好!

    感谢您的支持。

    我认为将OE直接连接到VCCA会导致以下情况,可能 是在操作过程中。

    尽管我们 使用VCCA和VCCB是相同的3.3 V, 但它们由另一个电源供电。

    当VCCA首次达到3.3 V时,VCCB 会延迟并且仍然保持1.8V电压。

    我假设此时它是A1到A4的输入。

    在这种情况下,在操作和 VCCA>VCCB期间满足的剂量?

    我 认为 , 如果这种情况被认为是 在通电过程中,那就应该是可以的。

    请告诉 我您的意见。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!
    您是否说设备在VCCA = VCCB之前传输数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San,您好!

    感谢您的回复。

    是的。
    我的意思是,数据传输是在VCCB到达VCCA之前开始的。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议在电源满足条件VCCA≤VCCB之前延迟数据传输,否则,我无法保证设备将正常运行。