This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:VCCA与VCCB的关系

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665334/txb0104-relation-of-vcca-and-vccb

部件号:TXB0104
主题中讨论的其它部件: TXS0206A

你(们)好

我对以下情况有疑问。

  (2) VCCA必须小于或等于VCCB且不得超过3.6 V

这是否意味着即使没有通信,也要保持VCCA<VCCB状态?

(在断电的情况下,由于VCCA和VCCB引脚上有电容器,VCCA电压可能大于VCCB。)

我想提出上述有关的问题。

对于TXS0206A (TXB0104的系列器件),TXS0206A对VCCA和VCCB的关系是否有相同的限制?

(数据表中没有关于此类限制的解释。)

 

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji:

    是的,TXB0104要求在正常工作条件下Vcca必须小于Vccb。
    在通电和断电期间,由于不会有无限期的时间,因此可以容忍违规行为。 Vccb到Vcca之间有正极二极管,当Vcca大于Vccb时,这些正极二极管会打开。

    如果数据表中未列出TXS0206A,则不存在此限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    感谢您一如既往的支持。
    我明白了。

    此致,
    山本浩二