请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665382/cd4060b--gamma-hardend
部件号:CD4060B我希望设计一个用于在10小时后打开或关闭继电器的医疗设备锁的板。 我希望使用由3.3V LiPO币形电池供电的4060振荡器芯片。 要注意的是,医疗设备将进行伽马杀菌,而且该板必须能够承受高达26 kGy的辐射。 是否有人知道伽马硬化4060振荡器,或不使用在伽马辐射下降解的半导体实现此目标的方法?
谢谢!
亚伦