This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:IC在TIDA-0.0626万参考设计中的重要性

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AHCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665432/sn74ahct244-importance-of-the-ic-in-the-reference-design-of-tida-00626

部件号:SN74AHCT244
主题中讨论的其它部件:Tida-0.0626万,SN74LVC8T245

尊重,

 我一直在研究TIDA-0.0626万的参考设计。开发了该板。 在BOM SN74AHCT244中被称为U9,但在TIDA-0.0626万的数据表中, SN74AHCT244 IC尚未放置。 我应该放置它还是应该跳过它。请告诉我相同的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,
    看起来它们包括SN74AHCT244,用于将MSP430上的3.3V输出转换为另一器件的5V输入。

    如果您需要将3.3V信号转换为5V,您会希望包括一个电压转换器(我建议使用双电源转换器,如SN74LVC8T245,因为它会降低总功耗)