This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC32A:它能在5V电压下工作吗?

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665388/sn74lvc32a-can-it-operate-at-5v

主题中讨论的其它部件:SN74LVC32A

我有第三个问题的跟进问题:
这是用于使用SN74LVC32A,但我想它的特性与主题中的设备相似。
使用此案例有何含义?
案例3. 输入电压= 5V,输出电压= 5V,Vcc = 5V

此致,
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我将此线程拆分,因为它位于新设备上,尽管主题与Takahashi-san的帖子类似。

    SN74LVC32A的绝对最大额定值表表示电源可工作至6.5V,因此5V不会是问题。

    5V工作的缺点是该器件的特征参数仅为3.6V:

    因此,基本上,该设备将在5V电源和I/O下工作,但其特征不是在该电压下工作,因此我们无法保证性能。