This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:逻辑电平转换器未按预期输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665139/txb0108-logic-level-translator-does-not-output-as-expected

部件号:TXB0108

您好,

我正在处理一个需要将数据从Arduino Zero (3.3V)发送到LED条带(5V)的项目。 5V电源用于为两个组件供电。

目前,我已将VCCA连接到电源,将VCCB连接到Arduino的3.3V引脚,将A1连接到引脚6 (MY数据输出),将B1连接到数据线,将GND连接到电源和Arduino的接地。 尽管如此,B1仍无法提供数据。 我可以确认我的LED已接线且工作正常。 当我仅使用板载电源针脚为其中几个针脚供电时,它们会按预期亮起。  

我的Arduino在引脚12上输出恒定的"高"电压,并将该引脚连接到A3 (VCCA通过电阻器连接到OE),从而进行故障排除。 如预期,A3测量值约为3V,但B3测量值小于1V! 我认为这不对。 我还尝试过将OE接地,将OE连接到VCCA,并使OE保持浮动,但这些似乎都不会改变输出。 如果我理解正确,我认为OE应该由VCCA提供支持--如果我误解了,请纠正我。

请告诉我如何解决逻辑转换器的问题。 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Calvin,
    您是否尝试使用TXB0108直接驱动LED指示灯条? 或者您是否正在尝试驱动LED驱动器的输入? 您能否提供一个示意图?