主题中讨论的其他部件:TPS6.2743万, CC1310, TXS0102, ATL431
您好,我们正在使用电平转换器LSF0102用于i2c,从3.3V (主)到1.8V (从)。 下面的原理图中,我们正在使用TPS6.2743万来提供1.8V电源,但我们遇到了从3.3V到1.8V的电流问题,并且在接通电源之后,在TPS6.2743万的输出上测量到2.4V的电流。 如果LSF0102未组装,TPS6.2743万上的输出电压正确。 如果我们使用线性电源的外部1.8V电源,它将处理1.8V的最大电压。 LSF0102 B侧由CC1310在3.3V电源上控制。 我们应该做些什么来使此设置可操作? 此致!