This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108e:TXS0108e过冲

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/664836/txs0108e-txs0108e-overshoot

部件号:TXS0108E

你(们)好

我正在使用TXS0108E将1MHz时钟从3.3V连接到5V。 我发现我在时钟边缘获得了很多或过度/欠拍。 我已通过使用50R和470n的交流端接,在3.3V的一侧清理了这个问题。 但如果我在5V侧也这样做,信号就不会更好了。 我仍有一些过冲,但信号幅值降低,我得到了上升的边缘斜率。 是否有人对如何清除信号有任何想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于低阻抗输出驱动高阻抗输入(基本上是CMOS逻辑电路的定义),过冲在逻辑电路中极为常见。 过冲是否导致系统损坏或问题?

    我建议在线路中添加一个串联电阻,以在过冲出现问题时保护5V设备。 我知道的唯一其他选择是在线路中添加钳位二极管,以切断任何过大电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是信号正在向图像传感器的时钟输入输送信号。 时钟过冲导致传感器输出发出噪音。 只有几毫伏,但我正在尝试测量低至几个100uV的值,所以不是很好。 我只是不明白为什么我没有什么作用,我有一个干净的信号进入,但输出有过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试向输出添加电容负载以降低输出速度-基本上(非常简化)快速输出边缘会导致过冲。 可能是30-50pF?