This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16.2244万A:为什么SN74ALVTH16.2244万VR部件无法在SN74LVT16.2244万ADGVR部件位置工作。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665049/sn74lvt162244a-why-the-sn74alvth162244vr-part-would-not-work-in-an-sn74lvt162244adgvr-part-location

部件号:SN74LVT16.2244万A

早上好,我正在寻找这个问题的答案:SN74ALVTH16.2244万VR部件在SN74LVT16.2244万ADGVR部件位置不工作的原因。 引脚输出完全相同,数据表中唯一真正突出的是电流的差异。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74alvth16.2244万.pdf

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvt16.2244万a.pdf

可订购部件号:SN74LVT16.2244万ADGVR

对比

可订购部件号:SN74ALVTH16.2244万VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karissa:
    一个设备具有总线保持输入,另一个设备没有。 我们有一份应用报告,详细讨论总线保持问题,请访问 :www.ti.com/.../scla015.pdf