This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:VCC = 5V是否可以接受?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC541, SN74AVC16T245, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/664797/sn74lvc541a-vcc-5v-is-acceptable

部件号:SN74LVC541A
主题中讨论的其它部件:SN74HC541SN74AVC16T245SN74LVC16T245

你好,团队成员

看数据表P.1,有一个描述"支持所有端口上的混合模式信号操作(5V输入/输出电压,带3.3 V VCC)"。

这是否意味着可以接受以下事项?

案例1. 输入电压= 5V,输出电压= 3.3V,Vcc = 3.3V

案例2. 输入电压= 3.3V,输出电压= 5V,Vcc = 5V

我想个案1没有问题。 案例2怎么样?

如果案例2不好,是否有任何设备可以同时满足这两种情况?

此致,

高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,
    案例1将正常工作。

    不建议将案例2用于任何CMOS设备,因为输入将非常低,从而导致CMOS输入上的直通电流。

    为此,我建议在具有5V功能的'541功能设备(如SN74HC541)之前添加双电源电压转换器(例如SN74AVC16T245)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Emrys。

    SN74AVC16T245似乎不支持5V。
    是否有支持5V的设备?

    此致,
    高桥北行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    致歉Takahashi-san:
    我应该说SN74LVC16T245。