This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:CD4050BE -可能的数据表差异

Guru**** 2521930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/664867/cd4050b-cd4050be---possible-datasheet-discrepancy

部件号:CD4050B

您好,

我们有一位客户指出数据表可能存在差异。

设备是CD4050BE。 回顾目前的数据表(2016年9月),列出了测量电压下的IOH输出高电流(1.3V)。

回到之前的数据表,最后一个是2016年8月,列出了13V的IOH值,该字段中的剩余参数与当前日期规范匹配。

是否有人可以查看此信息并提供建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:
    正确-此设备应输出13V电压,而不是1.3V电压。

    感谢您指出问题-我将把它添加到勘误表列表中进行修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,感谢您确认这一点,我们将把这一情况传达给客户。

    此致,