This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:无任何输入信号时的行为

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/664748/lm567c-behavior-in-the-absence-of-any-input-signal

部件号:LM567C

LM567的数据表描述了如何使用两种输入音使输出在0和1之间切换。 PLL检测带宽内的提示音将导致输出0,PLL检测带宽外的提示音将导致输出1。

但是,如果其输入端没有任何音调信号,设备将如何工作? 是否存在输出开始浮动的不可预测的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kohl:

    我没有使用过此设备,但我建议使用此设备。

    我肯定不会让输入保持浮动。 让输入"浮动"不是一个好主意。

    如果输入保持低电平,则VCO的正交输出将为已知。 已知状态。

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。