This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1.6245万:输入和输出引脚的内部二极管

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/664664/sn74avc16245-internal-diode-of-input-and-output-pin

部件号:SN74AVC1.6245万

SN74AVC1.6245万的每个通道IO引脚中是否有二极管?

如果是,请告诉我位置和方向。

我们担心未添加设备Vcc时的泄漏电压。

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    二极管位置由绝对最大额定值表中的输入和输出钳电流额定值指示。

    二极管从每个输入/输出引脚接地,极性如上所示(如果VI < 0或Vo < 0,二极管可以打开)

    这些二极管 未连接到设备电源,因此不会导致Vcc引脚从I/O引脚反向供电。