This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT393:计数器输出未遵循'CD74HCT393M&#39的真理表;

Guru**** 2501995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663778/cd74hct393-counter-outputs-is-not-follow-truth-table-for-cd74hct393m

部件号:CD74HCT393

您好,

请参阅在引脚1MR和1CP处捕获的随附波形。 一旦MR变为低电平,根据真值表,Q0Q1Q2Q3对于时钟脉冲的第一个下降边缘,输出应为0000。

但为什么我得到1000? 逻辑上是否有任何误解? 有人能帮我解释一下原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我建议仔细观察边缘。 这是一个模拟设备,因此它对输入变化非常敏感,并且(实质上)会即时更改为次要信号峰值。

    听起来设备显示计数为"1",这意味着它在主重置后看到一个脉冲。 您是否可以将时钟脉冲的上升沿延迟到主重置后的轻微时间,以便将两个事件分开?

    此外,您是否可以提供一个示波器截图来显示时钟信号的边缘,最好是在<100ns/div刻度上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅1MR (蓝色)与1CP#(黄色)处捕获的波形。 主重置后,1CP#中没有出现任何峰值/故障。

    请指导我解决此问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说的对-这些边缘看起来非常好。

    我看到您有2个信道范围,因此可能无法获得所有4个信道。

    你能得到一个1MR和1q0的示波器和另一个1CK和1q0的示波器吗? (触发每个上的1MR下降边缘)

    我只是想好好了解一下您正在讨论的问题,这样我就可以尝试在这里重现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请找到附件。 在预期针脚处捕获的波形。

    Thanks.e2e.ti.com/.../CD74HCT393M_5F00_Waveforms.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据这些示波器镜头,计数器似乎工作正常。 我将两幅图像对齐,以显示时钟脉冲相对何时发生,并标记掉线边缘,以便于识别计数。

    此外,主重置似乎正确:

    系统中可能存在另一个问题?