This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:用于CPU和SD卡IC之间的I/F

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663365/txb0104-using-for-i-f-between-cpu-and-sd-card-ic

部件号:TXB0104
主题中讨论的其它部件: TXS0206A

你(们)好

我们的客户正在考虑将此设备用于SD卡IC的I/F。  

1.是否可以将此设备用于SD卡应用? (10类)

2.您是否有此参考电路?

  我想知道有任何下拉或上拉电阻器。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamoto,

    我已经筛选了翻译组合,以缩小到我们为SD卡操作推广的设备。

    www.ti.com/.../products.html

    这些设备的构建考虑了SD卡接口与cmd,clk,数据线的关系。
    请注意,支持SD卡操作,最高可支持2.0。 SD 3.0 需要更高的数据速率,目前我们的产品组合不支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "您是否有此参考电路?

    我想知道有任何下拉或上拉电阻器。 "

    我目前没有要提供的参考电路。
    TXB器件系列中没有上拉下拉电阻器。 在TXB010x和TXB030x系列中,内部有4K系列电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    感谢您的支持。
    我有两个关于您的答案的问题。

    1.您的意思是TXB0104和TXS0108不支持SD卡接口吗?
    2.什么是SD 2.0 和SD 3.0 ?
    我只知道SD卡的标准是Class x (Class 2,4,6,10)

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koji San,

    TXB和TXS是通用转换设备。 这并不一定意味着他们不能使用SD卡接口,但有一些针对SD卡接口构建的应用特定设备,如TXS0206A/ sn74AVCA406E。
    类表示SD卡接口的数据速度。
    例如10类是指10 MB TXB/TXS设备支持的速率或80Mbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas San,您好!

    感谢您的及时回复。

    好的。 我将与客户讨论此用途。

    此致,
    山本浩二