This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:通孔替代TXB0104

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/664271/txb0104-through-hole-substitute-for-txb0104

部件号:TXB0104

大家好,

我目前正在寻找用于更换TXB0104的通孔。 我会尽力帮助我。

提前感谢

TXB0104
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,
    恐怕我不知道有任何采用PDIP封装的自动双向电压转换器。
    您是否考虑过使用中断板来转换TXB0104? 有许多公司将TSSOP与PDIP转换器板相对便宜。

    如果您可以分享更多有关您的应用程序的信息,也许我们可以帮助缩小最适合的转换器的范围(也可以从我们的逻辑门产品组合中找到PDIP替代产品)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys,

    非常感谢您的帮助。