This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204 - EN引脚信号电平与Vref_B相同时的任何影响

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/664165/lsf0204-lsf0204---any-impact-when-en-pin-signal-level-as-the-same-with-vref_b

部件号:LSF0204

尊敬的E2E:

关于LSF0204中的EN引脚,我们想知道EN信号电平是否与Vref_B相同

在第13页的LSF0204数据表中,建议V_EN,max为Vref_A

在我们的客户应用程序中,如Vref_A=1V8和Vref_B=3V3,启用信号是来自特定设备的3V3。 我们想知道是否有任何副作用。

如果不允许,是否可以通过任何方式接收3V3启用信号(反馈分隔器除外)?

巴西,

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    EN控制输入引脚具有过压容限,可承受高于VrefA的更高电压。
    它可以在您的应用程序中使用。