This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:什么是I/O引脚的泄漏电流

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663757/lsf0108-what-s-the-leakage-current-of-i-o-pin

部件号:LSF0108

尊敬的团队:

每个I/O引脚的漏电流是多少?

据我所知,LSF的内部结构是带有驱动器和一些逻辑的MOSFET。

当输入为高电平时,内部MOSFET关闭。 对于拉高电压,应为高阻抗节点提供泄漏路径。

谢谢  

Shaq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    LSF的IO端口不像其他设备(方向控制或单向)那样是高阻抗CMOS输入。
    你对LSF的内部结构是正确的,它具有NFET。 该控制源自200k电阻器的外部偏置以及设置IO端口栅极电压的电源。
    在输入低电平期间,FET打开,并通过低阻抗路径将输入连接到输出节点。
    在输入高电压期间,FET关闭,输出由外部电阻器拉动。
    泄漏路径将通过输入/输出负极钳位二极管接地,并通过开关从输入到输出。
    假设在关闭外壳时电阻为1Mohm,则泄漏将~5uA,与数据表中给出的启用引脚规格相似。