This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT374:请提供长型,温度,速度,密度。

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CY54FCT273T, SN74AHCT1G08, CD74ACT273, CD74HCT374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663436/cd74hct374-please-provide-the-longetity-temperature-speed-density

部件号:CD74HCT374
主题中讨论的其他部件:SN74AHCT1G08CD74ACT273,CY54FCT273T

尊敬的各位:

请提供 以下产品列表中的长型(产品可用性),温度,速度,密度,引脚和使用类型(串行或并行)。

SN74AHCT1G08DBVR
CD74ACT273PWR
CD74HCT374M96

此致。

Dayananda Angadi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dayananda,

    我不确定您的具体要求,因此我将向您指出一些可能有帮助的资源。

    首先,我们的常见问题解答包含大量有用的信息,例如,有关隐藏的政策可在此处找到:

    部件的热特性在其数据表中列出,这些数据表可从以下产品文件夹中获取:SN74AHCT1G08,CD74ACT273,CD74HCT374

    如果数据表缺少您需要的特定值,请告知我们,我可以为您查找。

    设备的速度也是一个常见问题,其答案位于此处:  

    我不知道你所说的密度是什么--你是在谈论千克/米^3还是引脚间距(引脚之间的距离)?  对于引脚密度,我将参考数据表,以及您必须测量的另一个引脚密度。  这不是我们具体说明的。

    对于引脚和使用类型,这些都在数据表中指定。

    请告诉我是否有令人困惑或难以找到的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Emrys Maier。


    请为以下列出的已过时的内存IC提供替代。
    我们正在寻找最长保持温度(产品可用性)和军用温度(-55至125 C)。
    几乎相同的针脚配置。

    a) IDT54FCT273ATDB八进制锁存器
    (集成设备技术)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dayananda
    此部件号显示为直接替换匹配项。
    IDT零件号 TI通用编号 DLA SMD #
    IDT54FCT273ATDB CY54FCT273T 5962-9221503MRA</s>922.1503万

    如果这回答了您的问题,请单击"验证答案"
    此致,
    涉水