This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:需要了解适用于漏极开路输入的替代IC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0101, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/663505/sn74lvt245b-need-to-know-the-alternative-ic-suitable-for-the-open-drain-input

部件号:SN74LVT245B
主题中讨论的其他部件:TXS0108ETXS0101TXS0104E

您好,

我使用 IC 74LVT245来设计电路,将5V转换为3.3V。 霍尔传感器的输出为开路集电极,连接至74LVT245的输入侧。

在无输入(空闲)状态下,IC需要产生高电压(3.3V)。 使用IC 74LVT245无法实现。

那么,您能帮我找到一个电压转换器IC吗?该IC在输入端具有内部上拉电阻,其引脚名称和封装与74LVT245相同? 这样我就可以避免重新设计电路了。

请尽快回复。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shanthi:
    我不知道有任何引脚到引脚兼容的设备,这些设备带有245型内部上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,您是否可以更喜欢IC以进行集电极开路输入? 如果不可用,则无需引脚与引脚兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有逻辑IC来解决此问题-只需添加一个上拉电阻即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将在此电路中添加外部上拉电路。

    我将使用什么IC进行集电极开路输入电压转换?请您对此提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么需要在漏极开路电路上进行电压转换? 通常,漏极开路输出可以被拉至您需要的任何电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的电路输入有3种状态,

    1.高- 5V (需要将其转换为3.3V)

    2.低电压- 0伏,

    3.怠速-需要高或低牵引。

    为此,我需要具有内置上拉/下拉电阻器的电压转换IC。

    当AM使用74lvt245时,在空闲输入状态期间,输出保持其先前的输出。 这不适合我。

                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解。 将来,发布示意图将有助于更快地找到答案。

    我建议使用TXS系列设备--根据您需要的线路数量,您可以使用TXS0101 (单线),TXS0104E (4线),TXS0108E (8线)。 这些器件具有内部10kohm上拉电阻器。